This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高容量电池组电量监测计

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34110, EV2400, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731449/high-capacity-battery-pack-fuel-gauge

主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVMBQ34Z100-G1BQ34110EV2400BQ34Z100EVM

大家好、 我使用 BQ76PL455EVM 来监控电池电压、我想构建一个由210节 LiFePO4 100Ah 串联电池组成的电池组。 我正在编写自己的电量监测计算法、以及使用 bq76pl455 IC 中的数据为每个电池编写容量和阻抗估算算法。 您能否向我推荐我应该购买的评估板、以便我比较结果并测试算法? 我希望该算法对不同健康和年龄的电池尽可能准确。 一个电池即可进行测试、但最好使用同时评估多个电池的电路板。 最好将电量监测计评估板直接连接到 PC、但如果不能、我将使用适当的接口板、没问题。

提前感谢您。

Mislav Blajic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mislav、

    对于评估模块、如果 严格对 PL455进行测试、我建议使用 BQ76PL455EVM (链接:www.ti.com/.../bq76pl455evm)。 该板允许通过 FTDI 电缆连接到 PC、并提供 GUI 和监控/平衡多达16节电池。

    此外、如果您对独立监测计产品感兴趣、我们也提供这些产品!

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vince、感谢您的快速响应。 我使用的是 bq76pl455evm、但它仅提供监控和平衡功能。 我将实时处理这些数据、我将编写一个电量监测、电池容量和阻抗估算算法。 我想为相同的电池购买独立的电量监测计产品、并将其连接到我的 PC。 我想同时将 bq76pl455evm 和另一个电路板连接到尽可能准确的估算值、以便能够比较我的算法结果和 TI 电量监测计的算法。 如果您可以推荐购买哪款电路板、我将不胜感激(上一个帖子中介绍了我的申请)。

    Mislav Blajic
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mislav、

    我将向您转接我们的电量监测计组、以获取适用于您的应用的最佳电量监测计产品的建议!

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mislav、
    请查看 bq34410或 bq34z100-G1
    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经了解了您建议的 IC 以及网站上的一些其他材料。 我可以看到、有用于单节电池电量监测计和多节电池监测计的 IC、但多节电池监测计都将串联堆栈视为一节电池、并对堆栈进行单个 SOC 和 SOH 估算。 这不适合我、我希望每个电池单元的结果、因此即使我购买了支持多节电池的电路板、我仍会在单节电池上使用它。 因此、我的单节电池电量监测计与多节电池同样出色。 我还在您的材料中阅读过、Impedance Track 算法通常比 CEDV 更精确(我不知道 LiFePO4化学物质的不同之处、因为它们具有平坦的电压曲线)、尤其是对于较旧的电池而言、精度对我来说非常重要。

    Mislav Blajic
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mislav、
    我们没有测量仪表来测量每节电池7秒以上。 如果您需要一个超过7s 的电池电量监测计、我们建议您使用 bq34z100-G1 (带 Impedance Track)或 bq34110 (CEDV)、两者都测量堆栈顶部。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我不打算使用电量监测计估算整个堆栈、我将在少量电池上使用电量监测计来测试我的算法。 我决定只在单节电池上使用、因为 TI 电路板会估算堆栈、而不是每个电池。 我已决定获得2个 bq34z100evm 和2个 bq40z50evm、并将它们用于单节电池。 我还将获得用于 PC 通信的 ev2400。

    Mislav Blajic