This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:如何将环路带宽从大约10Hz 增加到60Hz?

Guru**** 2551090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731677/ucc28180-how-increase-the-loop-bandwidth-from-about-10hz-to-60hz

器件型号:UCC28180

您好!

我需要正确的方法将环路带宽从大约10Hz 增加到60Hz。 我在 Vcomp 引脚上更改了网络。

Cvcomp = 1µF Ω、Rvcomp = 316k、Cvcomp = 3、9nF

对于输入电压为90-130 Vin、频率为360-800Hz 且输出功率为110W 的应用,这种方法是否正确?

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Constantin、
    UCC28180专为50/60Hz 应用而设计、所有的认证、设计材料和可用工具都适用于此输入频率范围。
    在360Hz 至800Hz 下进行了一些有限的测试、但测试并不详尽或全面。 在这个较高的频率范围内、没有分析用于选择补偿组件的计算器。 据我所知、它假设所需带宽为10Hz。
    我建议您使用您选择的组件值来测试您的电路。 您可以使用负载阶跃响应或波特图来查看系统在实际情况下的行为。
    此致
    John