This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:触点反激式电路

Guru**** 2977510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2373-4EVM-758, UCC2897A, PMP20541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747843/ucc2897a-contact-flyback-circuit

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TPS2373、 TPS2373-4EVM-758、 PMP20541

你(们)好

目前、我的客户正在尝试通过应用基于 TPS2373-4EVM-758的 TPS2373和 UCC2897A 来开发 POE。

我对 EVM 非常满意。

但应用 UCC2897A 作为有源钳位电路太昂贵。

因此、我们需要将 UCC2897A 应用为反激式。

对于该应用、有一些问题。

1.如果未应用第二个 SR IC、我想知道 AUX 阶段的设置。

    


2.数据表仅显示输入的 OVP。 我可以对输出进行 OVP 设置吗?

3.经证实,当它是有源钳位时,浪涌电流非常小。 反激式器件能否获得相同的结果?

请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您所附的 pdf 显示了 PMP20541参考设计。 这在反激式应用中使用 UCC2897A、AUX 输出驱动次级上的同步 FET。 该同步 FET 也是主反激式整流器。 因此、您的问题的答案是:
    (1)如果不需要 SR、则可以断开 AUX 引脚并移除 SR FET。 使用整流器二极管替换 FET。
    (2)您可以通过测量变压器引脚6上的电压并在超过 OVP 阈值时关闭系统来使 OVP 位于输出上。
    (3)浪涌电流主要由输入电容决定。 因此、如果您对 EVM 的浪涌感到满意、我建议您在反激式应用中使用相同的输入电容。 同时检查 CS 引脚上的软启动时间和峰值电流设置。
    反激式可设计为具有与正向应用相同的浪涌

    此致
    John