This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:开关频率

Guru**** 2499785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731683/ucc28180-switching-frequency

器件型号:UCC28180

大家好、

数据表显示"可编程频率范围为18kHz 至250kHz "。
您是否知道当 FREQ 引脚短接至 GND 或断开时、如果它超出范围会发生什么情况?
我的客户认为这种情况是异常的。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    如果 FREQ 引脚短接至 GND、栅极信号将以大约800kHz 的频率运行、如果 FREQ 保持开路、则栅极信号以大约2kHz 的频率运行。
    在后一种情况下、峰值电流限制(PCL)信号应运行以保持较小的占空比。
    所以、是的、这是一种异常情况。
    此致
    John