This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:使用高于20V 的电源时、电池不充电

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60EVM-578, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728811/bq40z60evm-578-battery-not-charging-when-a-voltage-supply-above-20v-is-used

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件: BQ40Z60

您好!

我需要将 BQ40Z60EVM-578与24V 电压电源配合使用、但当我使用20V 以上的电压时、电池似乎没有充电。 我需要做什么?  

谢谢你。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在24V 电压下、您将远远超过保护阈值。 该 BMU 能够在每个电池高达4.5V 的 CHG 终端下提供4节电池。 在24V 时、您可能会跳过过过过过压阈值。 请降低要充电的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我有点困惑、因为在 bq40z60器件的情况下、Vcc 的最大电压范围以及电池的输入为30V。 那么、它为什么能够抵御20V 以上的电压?  

    再次感谢。

    Marie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    玛丽、

    抱歉、我假设您为电池充电的电压高达24V。 您是否告诉我充电器的充电电压为20V、而不是高于该电压? 如果是、您为什么需要在该高电压下对其充电? 如果您的配置为4S、我建议充电电压为20V。 如果您需要进一步调试、请发送您的日志文件、以便我查看寄存器并查看正在发生的情况。 我建议日志间隔为1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:

    如果我不清楚、我很抱歉。
    我需要使用24V 的电源电压(Vcc)。 数据表中提到了 VCC 的26V 最大建议工作电压。 但是、除非我使用20V 电压、否则电池不会充电。 数据表和实际结果之间有何差异?

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、
    适配器过压数据闪存的默认值为20000mV、因此似乎超出了默认 acov 值。 请将其更改为更高的值(但对您的系统来说仍然安全)、它应该可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!