This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:ManufacturerAccess() 0x001B Cell Balance Toggle

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731320/bq78350-r1-manufactureraccess-0x001b-cell-balance-toggle

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ76930BQ78350

大家好、

我想使用"ManufacturerAccess() 0x001B Cell Balance Tog"来测试平衡器。 我们有一个与 TI EV 电路板上相同的外部平衡电路。 (bq76930和 bq76940评估模块)

我能否使用此命令对其进行测试,还是用于测试内部 FET? BQ78350支持使用外部 MOSFET 测试平衡器的任何方法?

使用电池仿真器的结果(使用命令切换后)

组1:cell1-5

橙色:Cell6

组2:Cell7-10

如何高效地测试此电路?

此致

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    通过对平衡 FET 进行奇数/偶数切换、电阻式电池仿真器将会显著移动。 由于内部平衡路径为低电流、而外部平衡路径可能为高电流、因此使用外部平衡 FET 更明显。
    我不确定您显示的信号是电池上的报告电压还是测量电压。 通常、对于低阻抗电池、电压不应随平衡而变化、但由于未同步采样的常见路径电阻、在组边界(电池5和6)处观察到伪影、而在低电芯上观察到滤波器稳定导致的伪影。 随着高阻抗电阻电池仿真器和所有电池电压都因电阻器而移动、所有报告的电压都可能发生变化。
    电池平衡切换实际上会在寄存器中设置奇数和偶数位、而不受 AFE 电池映射的影响。 如果一组中有4节电池、奇数平衡设置将尝试平衡相邻电池(组中的3节和5节)、并且一个外部平衡 FET 将无法开启。 如果组中有3个单元格、则偶数和奇数都不会打开相邻的单元格。
    测试方法可能有所不同。 使用低阻抗源控制组电压将减少电池移动。 通过使用受控电压进行测试、可以识别电流。 例如、如果大多数电池的电压降低、而要测试的电池的电压升高、则可以检查该电池的电流。 对于相邻电池情况、如果一个电池低于外部 FET 的有效导通电压、则另一个电池应能够平衡。 使用具有多个源的功能强大的系统时、请使用适当的编程。 使用简单的系统、将源移至待测试的电池。

    选择适合您的可用设备的测试方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、非常有帮助!

    此致

    Adam