This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172:输出电容限值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62172, TPS62130, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747648/tps62172-output-capacitance-limit

器件型号:TPS62172
主题中讨论的其他器件: TPS62130TPS62147

我计划使用 TPS62172为~100mA 至~350mA 之间的负载提供3.3V 电压。  请参阅应用手册《 优化 TPS62130/40/50/60/70输出滤波器》中的表1、我看到转换器应使用10uH 电感器和不大于22uF 的输出电容器实现稳定。  我想使用10 μ H 来保持转换器处于连续导通模式。  

关于22uF 的限制、我需要在多大程度上考虑电路板的分布式电容-所有去耦电容以及电源平面和接地平面之间的电容?

另外,表1表示“有效”电容是标称电容的一半。  这是(非 COG)陶瓷电容器电容电压系数的参考吗?  

感谢您对我的任何见解...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    要实现所需的 CCM 降压、请查看 TPS62147/8。 这是具有强制 PWM 模式功能的较新降压转换器、可实现完全相同的降压转换器。

    是的、您需要考虑输出上的所有电容。 电子不关心它在原理图的哪一页上-它全部连接到输出;)

    是的、电源的有效电容几乎始终意味着直流偏置效应的损耗。