This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:请推荐充电电路和监控电路。

Guru**** 2974070 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747745/bq25713-please-recommend-charging-circuit-and-monitor-circuit

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ24610EVM、

你好

我使用 bq24610EVM 测试了充电电路。
预设计监控存在问题
BQ24713正在审查中。
我很担心能否好好回顾一下。
申请 Altium EVM 布局源文件


当前审查的规格

1.使用外部适配器为产品充电。
2.仅使用电池的电源检查。


锂离子3S1P
充电电压12.6V
充电电流限制为1500mA
为15V/2A 适配器充电
进行通信