This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:损坏取决于输入源

Guru**** 2499595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731988/tps61096a-damaged-depending-on-input-source

器件型号:TPS61096A

您好!

TPS61096A 用于5V 至28V 的转换。

当5V 电压由 Leonardo Arduino 提供时(由8V 供电并通过 NCP1117 LDO 提供5V 电压)、器件将被销毁、并且低侧 FET 似乎无法打开。 开关节点仅显示输入电压、输出电压大约比输入电压低0.5V。

当5V 电压由限流为~400mA 的工作台电源供电时、电源轨会正常工作。

当由 Arduino 提供支持时、通过屏蔽层或 TI BoosterPack 等接头提供5V 电压。 当由工作台电源供电时、5V 连接到 Arduino 连接到的同一接头。

您对此有什么想法吗? 我们是否可以进行任何测试来确认?

我有原理图和布局文件、可以私下共享。

此致、
Ryan B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    请通过电子邮件向我发送原理图和布局。 我将关闭此帖子。