This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:关于启动序列和使能时间

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747351/lp5569-about-start-up-sequence-and-enable-time

器件型号:LP5569

大家好、

 

我有两个问题。

 

[第1季度]

LP5569是否具有启动序列?

我们的客户希望同时提供 VIN 和 EN。

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?


 

[第2季度]

他们想知道"I2C"通信的时间。

我知道、即使同时为 LP5569提供 VIN 和 EN、启用时间也是3ms (最大值)。

我的理解是否正确?


 

 

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kanemaru、

    问题1. VIN 和 EN 可以一起加电。
    问题2. 是的、您回答正确。

    如果您认为这对您有所帮助、请单击"解决"。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth - San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru