请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 大家好、
我有两个问题。
[第1季度]
LP5569是否具有启动序列?
我们的客户希望同时提供 VIN 和 EN。
如果您有任何疑虑、请告知我们吗?
[第2季度]
他们想知道"I2C"通信的时间。
我知道、即使同时为 LP5569提供 VIN 和 EN、启用时间也是3ms (最大值)。
我的理解是否正确?
此致、
Kanemaru
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.