This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:TPS54394输出电容选择

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731999/tps54394-tps54394-output-capacitor-selection

器件型号:TPS54394

大家好、

我的客户使用 TPS54394为 FPGA 的内核电压供电。 它们在 FPGA 的输入端放置了10*100uF 的电容器,成为 TPS54394的输出电容器。 我想知道它是否正常? 如果没有、您还有其他建议吗? 谢谢!

FPGA:XC7K325T-2FFG900I

电容器:CC1210MKX5R5BB107

电感器:SLF7055T-4R7N3R1-3PF

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨波
    TPS54394使用 D-CAP2控制模式、请参阅数据表第14页的表1、Cout 不能大于68uF。 (如果 Cout 大于68uF、则存在风险-不稳定)
    D-CAP2器件具有高瞬态响应性能、因此如果使用68uF、它可以支持 FPGA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    FPGA 需要3*330uF 的输入电容、

    此致、
    杨波