This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2698:即使空载也能稳定输出?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744605/lm2698-is-the-output-stable-even-when-no-load-are-powered

器件型号:LM2698

您好!

我想知道 LM2698的输出是否即使在没有为负载供电的情况下也保持稳定?

感谢您的观看、

Jn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否向我展示一下您的应用的原理图和基本信息、例如 VIN 范围、vo、负载电流。 没有负载时、您是否找到了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JN、

    我不确定您是否遇到此器件的问题、或者只是提出此问题、因为您有疑虑。 通常、它将在空载时保持装订状态。
    我将关闭此主题、如果您仍有任何其他问题、请发送新主题。 谢谢。