This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:UCC256302使用双路输出变压器启动问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729645/ucc25630-1evm-291-ucc256302-use-dual-output-transformer-startup-problem

器件型号:UCC25630-1EVM-291

您好、Ben -San、

我的客户尝试了下面的双路输出变压器。 请告诉我。

我们修改了用于2个输出的评估板、
我们正在考虑2个输出的应用。
请回答以下问题。
 
问题1. 是否可以使用此器件和评估板实现双输出控制?
 
问题2. 在可能的情况下、是否可以实现以下双输出配置?
输出1:5V 10A (主控制)
输出2:24V 2A (取决于控制)
 
问题3. 我们将 EVM 变压器替换为原型2输出变压器、
2个输出(目前为12V 5A 控制输出和24V 2A 非稳压输出
功率大约为108 W 设置和评估。)
在进行启动测试时、输出启动的初始阶段出现7至10个阿塞拜疆峰值的浪涌电流、导致启动错误。
(可能看起来是采用了 IC 的电流限制保护。)
是否有针对启动失败的对策?
更换的变压器的详细信息如下。
铁芯:PQ 2625、AE = 118 mm 2、匝数:NP = 32 T、Nsub = 3 T (Vcc)、NS 1 = 2 T (12 Vout)、NS 2 = 4 T
 
问题4. μF μF 问题3的反措施、如果通过在评估板的 LL/SS 端子慢启动电容常数 C17 = 15nF (容量增加总计0.37 μ F)增加0.22 μ s 来延长慢启动时间、则输出已启动 (24V 在轻负载条件下)、但当12V 输出的主负载增加时、控制运行变得不稳定。 发生不连续搜索。
LL/SS 端子的 C17是否会影响除软启动功能之外的其他稳定控制? 情况
如果是、这种软启动是否易于调节?
 
问题5. 尽管问题4中软启动电容的容量有所增加、但输出启动、但内核输出上升的初始阶段的浪涌电流峰值不会单向下降、但没有变化
是否不会通过恒定调整 LL/SS 引脚来降低浪涌电流的影响?
 
问题6. 在启动输出时、是否有一种简单的方法来降低变压器初级侧的浪涌电流并避免 ISNS 端子的过流保护限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    1.是的、实现多输出 LLC 是可行的。

    2.是的、可以使用 LLC 实现5V 和24V 输出

    3.您是否使用 VCR 引脚的默认 EVM 值? 尝试减小 C10的电容。 减小此电容将使 LLC 以更高的开关频率启动、从而降低峰值浪涌电流。

    4、软启动电容的值不会影响稳态稳定性。 您能否分享补偿网络的配置方式? 您是否将两个输出都连接到反馈环路或仅连接一个输出?

    5.软启动电容的调整可能会对峰值浪涌电流产生一些影响,但调整 VCR 组件会产生更大的影响,因为这将在启动期间更改 LLC 的开关频率曲线。 启动时切换至更高的开关频率将降低峰值浪涌电流。

    6.我建议减小 C10的电容以减小峰值浪涌电流。 这将增加启动期间的开关频率并减少谐振回路中的峰值电流。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    客户启动了另一个仅5V 的线路传输。

    我认为这是可以的。

    谢谢、