This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:过流保护

Guru**** 2499795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730820/lmg3410r070-over-current-protection

器件型号:LMG3410R070

尊敬的 TI 合作伙伴:

在什么情况下会触发内部过流保护?

IDS、SC、max =?  & Vds,SC =?   还是其他人?

我们可以对其进行调整吗?

谢谢!

BR、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    很抱歉造成混淆。 图 3显示了纯 GaN 晶体管的 IDS 与 VDS 曲线。 添加此图是为了使客户能够将 TI 的 GaN 晶体管与其他供应商进行比较。 此外、它还显示了在 OCP 生效之前 GaN 上的压降在硬短路条件下的情况。 此图应具有虚线、显示用于钳制电流的 OCP 限制。 我们将在下一个修订版中尽快更正此问题。
    关于您的问题、数据表的"电气特性"部分提供了 OCP 限值、最小值为22A、典型值为36A、最大值为50A 它不可调节。

    谢谢、此致。
    Serkan