This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:热估算

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729215/tps61196-thermal-estimation

器件型号:TPS61196

大家好、

在 下面的工作条件下、您是否会建议 TPS61196的估计温升? 谢谢。

 PCB 上的2*TPS61196,4层 PCB,PCB 尺寸为125mm *75mmPCB 厚度为1mm顶层和底层铜厚度为1oz,第二层和第三层铜厚度为0.5oz。

输入电压:12V 或24V

输出电压:39.6V

输出电流:每个 TPS61196均为6通道*110mA

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    很抱歉、我们没有使用 PCB 材料计算温度的工具。 由于组件的位置和布局、很难进行估算。 我建议您从 www.ti.com/.../tps61196evm-600订购 EVM 、以便根据您的应用设置 EVM 并进行真实测试。 虽然 EVM 只有两层、但我认为测试结果更可靠。 谢谢。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    肖恩