This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:驱动 LED 条

Guru**** 2500085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727038/tps61165-drive-led-strip

器件型号:TPS61165

我只需确认一下,我需要知道德州仪器 TPS61165DBVR 是否可以驱动长度为400mm 且包含12个 LED 的 LED 条。 请参阅下面的 LED 条图链接。 每组3个 ED 似乎都是并行驱动的。 电压为12V 时的总电流为100mA。 这似乎在芯片可输出的1.2A 范围内。 您能否确认此芯片是否会以12V 电压驱动条带?

我从板上的5V 电源轨驱动 TPS61165DBVR,但我需要它输出打开12个 LED 所需的12V 电压

 

http://www.hanronlighting.com/a/Products/Led%20Flexible%20Strip/SMD3528%20Flexible/show_30.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、
    您的输入电压=5V、输出电压=12V*100mA? 如果我的理解是正确的、那么内部电流限制应该是可以的。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、谢谢。

    您是否可以建议使用电路配置来驱动该400mm 照明条中的12个 LED? 您的应用程序显示正在驱动3个 LED。 该条带可能按4个并联组排列、每个组有3个串联的 LED、总共12个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否简单地描绘您的 LED 配置和应用条件? 我对您的描述有点困惑。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    肖恩