This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5115:是否有可用的拉普拉斯域模型?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747513/lm5115-is-there-a-laplace-domain-model-available

器件型号:LM5115

尊敬的 E2E:

    我已经使用这个控制器构建了一个 SPSPR、它运行良好。 但控制环路带宽非常低、仅在1kHz 左右。 该器件本身具有电压模式、VIN 前馈和电流模式控制的新颖组合。 您是否有用于功率级的拉普拉斯模型? 我正在寻找可以放入 MathCAD 中的东西、以图形方式进行评估、然后确定补偿器所需的增益和相位。

   谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    遗憾的是、我们的在线模型没有太多的影响。 让我四处询问、然后返回给您。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我将一个 MathCAD 文件放在一起。  下面文件中的 Vslope 是根据电感电流的下降斜率计算得出的。  

    抱歉已编辑。 如果您遵循 LM5115数据表中的指南、则可以假设添加了足够的斜率补偿。  对于 MCAD 文件、这等于电感器电流的下降斜率。  我相信结果将非常相关、并且将匹配。   

    希望这对您有所帮助?e2e.ti.com/.../LM5115-SSPR-CMC-Rev1.xmcd

    David Baba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

        很高兴听到您的声音! 当然、非常感谢 MathCAD 文件。 我以为我是世界上唯一一个仍在使用该软件的人...

    我将发布一些真实的网络分析器图、以便您了解自己与真实生活的距离。

    再次感谢、

    Chris