This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:UCC28251不工作。

Guru**** 2508535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743494/ucc28251-the-ucc28251-does-not-work

器件型号:UCC28251

尊敬的 TI 工程师:

当 UCC28251 由5V 电源供电时、VREF 引脚没有输出。我已经检查了 PCB 的布局,没有发现问题。 我不知道原因。(主电路未焊接)Ω

此致、

哇哦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    这很奇怪。 您可能需要从以下角度进行检查。

    1) 1)检查 PCB、确保分别在 VREF、OUT/B 和 SRAA/B 处对灌浆具有高阻抗。   

    2)  2)将芯片交换到另一个芯片以消除 IC 故障的可能性。

    祝调试愉快!

    BR

     弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经检查了您提到的内容。 它仍然没有输出。您能否给我发送您的电子邮件地址、以便我可以将 PCB 发送给您、帮助我检查 PCB 是否有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、
    由于我们对您的设计并不像自己那么熟悉、因此查看您的 PCB 文件不是我们在这一问题上为您提供支持的直接途径。  
    您能否获得 TI EVM 并测试5V 偏置下的器件、以查看您是否可以重现与在电路板上看到的问题相同的问题? 如果可以、它可以帮助我们快速访问同一页面。 如果不是、您可以使用 EVM 作为调试电路板的参考。
    关于电路板调试的另一个建议是稍微增大 VDD 电压、以查看是否可以解决该问题。 请注意 、UCC28251的最小建议电源电压 为4.7V、您的应用中的5V 偏置电压不会留下足够的裕度。

    BR
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我已将 VDD 增加至15V、VREF 引脚的变化略小于0.5V、而不是3.3V。

    BR
    绍伟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI Frank:

    我发现了一个非常严重的问题、封装和原理图不匹配、官方网站上 PW-20的原理图库引脚实际上是 QFN-20、这两个封装的原理图库被混淆了。

    请确认情况是否如此。请尽快处理这种情况、以便我可以修改 PCB。

    www.ti.com.cn/.../pinout-quality

    Regars、

    哇哦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、

    您的最后一个问题已在下面的链接中的另一个帖子中得到解决。
    e2e.ti.com/.../745439
    我将关闭此帖子。

    此致、
    Teng