This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:BQStudio 无法获取日志数据

Guru**** 2976470 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747441/bqstudio-bqstudio-can-not-get-log-data

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ34110

  今天我使用 Bqstudio 来监控电池放电 信息 以及 电池电量耗尽时、我想查看日志、我发现日志文件不是任何数据。

  BQstudio 设置如下:

  我将 红色圆圈设置切换 为 “Start Log” (启动日志)并 选择“Log”(日志)文件,同时  启动扫描功能。 我不知道如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    使用记录功能时、最好禁用仪表板刷新(单击左上角的绿色"Refresh is on")并禁用扫描功能。 这些功能都使用 SMBus 与器件通信、因此它们与记录功能竞争、从而导致总线上的流量增加。 当您单击"Start Log"时、系统会询问您要将输出文件保存在何处。 当您为"停止日志"计时时、文件应保存到该位置。

    在“窗口->首选项”菜单下,您可以在“寄存器”选项卡下指定日志记录间隔。 我建议将其设置为1000-4000。

    如需了解有关 bqStudio 的更多信息、请观看一个很好的视频: www.youtube.com/watch

    另一个重要注意事项:请确保使用 TI.com 上的最新 bqStudio 版本。 这应该是'BQSTUDIOTEST'版本1.3.86。 BQ34110不适用于某些较旧版本的 bqStudio。


    此致、
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt:
    我不使用 smbus、而是使用与器件的 I2C 通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt:
    我已经完成了,正如你所说的,但是日志文件中没有任何数据!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt:
    我已经解决了这个问题。 日志文件必须放置在 bqstudio 安装路径中。我认为这只是 Java 设置,因为 bqstudio 是用 Java 编写的。
    无论如何都很好 现在,.log 文件中有许多数据,我想知道我们是否可以记录指定的数据,例如电池电压、电流、RSOC!