This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:确认原理图

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744969/tps92692-confirm-schematic

器件型号:TPS92692

你(们)好

输入电压范围为9V~36V、通常在12V 或24V 下工作。            

输出 为19.5V/1A。    

请帮助确认原理图和元件参数。       

是否需要修改?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    根据我的初步审查、R8应为0欧姆、以便在 EMI 测试中根据需要升高。  100欧姆的 R8栅极电阻也相当高。

    您也不需要 R4或 VR1、因为这已经是 TSPS92692的 PDRV。  由于 DIM/PWM 输入被拉至高电平、 除非 您正在进行 PWM、否则不需要 R13。

    对于 缓冲器、4.7nF (C24)似乎较高、我建议首先使用470pF。

    L3的器件型号或 L3的饱和电流是多少?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    下面是当前选择的 L3。            

    我首先选择47uH 进行测试。 如果温度过高、我将 选择33uH。

    BTW、C9和 C12使用 MLCC 代替电解电容器。 这是可以的吗?

    谢谢你

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    请允许我花几天时间为您验证一下...谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    好的、非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    对于您的应用、您应该使用额定电流为4.5A 或更高的27uH 电感器和 C9、C12可以是陶瓷电容器。 R10应为0.033欧姆。 输出端的 R15应为7.5K、电流为1A。 R14应为100K。

    谢谢 Tuan