This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27951:为每个 LED 提供 Inidivally nFet 门控

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725770/lm27951-inidivudally-nfet-gating-each-led

器件型号:LM27951
主题中讨论的其他器件:TPS61196

大家好、

使用 nFet 单独控制每个 LED 是否存在任何问题? 或者相反、不使用其中一个呢?

此致

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    您是不是要添加外部 nFET 来单独控制每个 LED? 通过这种方式是可以的。 您能告诉我您的应用信息吗? 我可以向您推荐新器件吗?
    VIN 范围;LED 配置?输出?调光模式?其他需求?
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望为每个 LED 提供单独的 PWM 和使能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    关于 TPS61196、该器件具有单独的 PWM 控制功能。如果您能为我提供更多信息、我将帮助您选择合适的器件。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    肖恩