This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:前馈电容器

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746082/lmr23625-feedforward-capacitor

器件型号:LMR23625

大家好、

我们的客户正在使用 LMR23625进行电路设计。

他们担心需要前馈电容器和恒定设计。

第一

我们如何决定这是否必要?

他们希望减少器件数量、因此我 不想在必要时实施 CFF。

2

如有必要 、他们将根据数据表中的以下公式确定 CFF。

Rfbt 为12k Ω、Cout 为44uF。

CFF 的计算结果为175pF。

我尝试使用 webench 进行检查、但无法检查波特图、因为不建议使用容量值、也无法输入。

您能否检查此常量是否正常?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshida、
    您是否有负载阶跃规格?

    前馈电容器 CFF 有助于实现开关的瞬态响应。
    您还可以使用具有更高 ESR 的电解电容器、以增加输出纹波为代价、消除对 CFF 的需求。

    尽管 WEBENCH 不更新环路响应、但仍可使用 pspice 瞬态模型来仿真 LMR23625。
    如果您有原理图、我们可以进一步帮助您。

    此致、
    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Orland-San、

    感谢您的支持。
    尚未提供负载阶跃规格。

    我希望您查看原理图。
    因此、我想通过电子邮件直接发送它

    我将申请友谊、因此请给我发送电子邮件

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida、
    很抱歉耽误你的时间! 我的电子邮件是 o-murray@ti.com