This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378 +TPS54360电源不良

Guru**** 2568645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TPS54360, TPS2378, TPS2372, TPS2373, TPS23880, TPS2378EVM-602, PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744591/tps2378-tps2378-tps54360-poor-power-supply

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:TPS54360TPS2372TPS2373TPS23880、 UCC2897A PMP20859

 尊敬的先生/女士:

  

现在、我已经用 POE 电源(TPS2378+TPS54360)解决了路由器问题、电源大于30W。 现在、我使用两个 TPS2378+TPS54360为系统供电。 现在出现以下情况:

1.当我使用交换机为路由器供电时,首先插入一个 porte2e.ti.com/.../POE_2600_PSE.pdf ,电源正常。 当我插入 RJ45为另一个端口供电时、系统将断电、电源将以2秒的间隔重新充电

2.当我使用两个开关为两个端口供电时,不会发生这种情况。 当两个开关连接在一起时、会出现类似1的情况。

随附的是原理图、请帮助查看是否有任何更改来改善这种情况、谢谢~~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将允许我们的 PD 应用工程师回答您在这里写下的问题、 但是、我想确保您了解新的 IEEE 802.3bt 标准、该标准最近已得到批准、并允许以更简单的方式(并可互操作)实施 PoE、从而满足负载输入(PD 侧)超过25.5W 的功率要求。

    您可以通过我们的培训门户网站(此处-> training.ti.com/power-over-ethernet-getting-started-new-standard )了解有关新标准的更多信息(附带出色的白皮书和易于学习的视频)。

    可用于此类实现的 IC 解决方案是 TPS23880 (PSE 侧)和 TPS2373/TPS2372 (PD 侧)。

    我建议您查看这些解决方案、看看它们是否无法为您带来远远超过 TPS2378产品系列的优势。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 解决方案、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Thomas Lewis:

      我们已在新案例中评估了 TI 的 tps2373-4、但前一案例中使用了两个 TPS2378作为电源。 您能帮您解决这个问题吗? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听得好-谢谢。

    我们的 PD 应用工程师 Tom Amlee 将在24小时内回答您的 TPS2378问题。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    为了在第2个端口上成功检测和分类、RTN 引脚无法连接在一起、因为第2个端口的二极管电桥将反向偏置。 有关  如何实现该功能的更多详细信息、请参阅 TPS2378EVM-602和相关的非标准强制4线对应用手册 slva625a。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    这两个参考设计都是两个 TPS2378+一个 UCC2897A、这是隔离方案。 现在客户是否可以使用两个 tps54360来实现非隔离? 期待您的回复、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    可以使用 TPS54360。 控制 Q8和 Q9栅极的电路可简化并重新设计为使用单个 BJT 而不是光耦合器(U7)电路、因为不再需要隔离。  

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Tom

     除了 Q8&Q9、我们还需要优化哪些方面、以及如何解决第二个端口的功率损耗问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    进一步检查后、第二个端口似乎无法通电、因为当两个端口连接到同一 PSE 时、第二个 PD 无法完成浪涌。

    当第1个端口为开关供电时、第2个端口尝试为其输入电容器充电、但无法为其充电、因为浪涌电流将流向功率级。

    我们在开发 PMP20859时遇到了这种情况。 为此、我们在每个 PD 的 RTN 上添加了一个带有延迟电路的负载开关、以允许第二个插入的端口完成对输入电容器的充电、而不会使浪涌电流进入当前运行的功率级。 我们必须利用 TPS2372上的浪涌延迟使能引脚来实现延迟电路。 使用 TPS2378无法轻松实现这一目标。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师