This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:Vref 在-40~85摄氏度之间的变化

Guru**** 2499605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731283/lm5141-q1-the-vref-variation-between--40-85-celsius-degree

器件型号:LM5141-Q1

您好、我可以找到 Vref 的最小值和最大值、但范围低于-40~125摄氏度。

 您的值是否介于-40~85摄氏度之间?  或者您是否有整个温度范围内的扫描值变化曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我与我们的产品工程师核实一下这一点

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我向我们的产品工程师进行了检查、很遗憾我们没有85摄氏度的数据

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arief、我现在将使用-40~125°C 下的值进行计算。