This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器解决方案

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747410/dc-to-dc-converter-solution

主题中讨论的其他器件:TPS65130

你好

      我们是否有满足以下规格的解决方案? 是什么? 谢谢你。  

输入电压3.3V 输出电压+5.5V 和-5.5V

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    当然、我们有。 输出电压+5.5V 和-5.5V 的负载电流规格是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    请查看器件 TPS65130;它应该是您要查找的器件。