This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202:LMZ14202问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202, LM2575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743342/lmz14202-lmz14202-issue

器件型号:LMZ14202
主题中讨论的其他器件: LM2575

大家好、

我申请了 LMZ14202的样片以尝试其性能、因此为其准备了一个原型板、以便在不同输入电压(主要是12V 和24V)下测试不同的输出电压(我使用电位计来改变反馈)。 遗憾的是、当我为电路供电时、IC 为我提供5V 电压几秒钟、然后它被烧断。 尽管电路非常基本(数据表的典型应用)、但我找不到解释。 板的原理图及其图片。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manai 您好!

    对延迟答复表示歉意。

    通常、您会在输入和输出端使用低 ESR 陶瓷电容器。 您能否将1-10uF 陶瓷电容器与输入电解电容器并联?

    您是否已尝试更换部件? 如果是、您是否会遇到一致的故障?
    加电时、您是否有任何器件输入电压的示波器图像?

    此致、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Denislav、

    现在、我在10µF 和输出中添加了两个2 μ F 陶瓷电容器、我还移除了电位器、并将其替换为分压器的固定电阻器、以实现3.3V 输出。 我用200mA 的负载对其进行了测试、它工作正常。 我仍然不知道问题的根源。

    顺便说一下、如果您还可以、我需要技术建议。 我进行此测试是为了替换我设计的电路板的电源输入级、我使用的当前 IC 是 LM2575 (及其必要的组件)。 我进行此更改的原因是为了摆脱电感器(两者均来自 PCB、以减小输入级封装、并减少选择与所需电流匹配的合适电感器的匆忙情况)。 那么、您对此有何看法?  提前感谢您的参与。

    此致、
    Oussema。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oussema、

    我建议尝试使用我们的电源设计器工具(

    )

    您可以输入您的电源要求、该工具将为您提供多种适合您电源需求的解决方案。 它将为您计算必要的 BOM 组件。  

    谢谢、  
    Denislav