This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:TPS27081上电行为

Guru**** 2558110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746941/tps27081a-tps27081-power-on-behavior

器件型号:TPS27081A

我无法向您发送图像、我将尝试仅以文本方式解释问题。

在 TPS27081数据表的第1页上、我们可以看到 p-FET 导通晶体管(Q1)、R1和 C1 (计时网络)以及负载电容(CL)。

加电时、当 VIN=3.3V 到达 TPS27081时、C1和 CL 放电、Q1的 Vgate 保持在0V、直到 C1充电(通过 R1)。

但 Q1的 Vsource 是3.3V、Q1的 Vgs =-3.3V、然后导通!

因此、我们有一个电源开关、它在一定不能导通的情况下导通。 我们在使用该器件的电路板上遇到了该问题。

Q1导通会持续、直到 C1充电到 Vgs 低于 Q1 Vgs 阈值的水平。

仅当 C1 > 22nF 时才会出现问题。 我们无法使用22nF、因为在这种情况下、开关速度太快、以至于浪涌电流过大(5A 及以上)。

我们的理想值应为100nF 或更高、但在本例中、我们获得了上述杂散激活。

请帮助我们解决此问题。

此外、如果您能指明我们如何发送 PDF 文件(以显示波形等)、我们将不胜感激。

提前感谢您。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS27081.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    感谢您与 E2E 联系!  

    非常感谢您提供的详细说明和随附的 pdf。 遗憾的是、我们的设计人员如今已离开办公室。 我将在周一返回给您一个结果!

    周末愉快!  

    Arthur H