This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX1555的替代方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ24032A, BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731472/alternatives-to-max1555

主题中讨论的其他器件:BQ25100BQ24032ABQ21040

大家好、团队、

我们是否有替代 MAX1555的方法? 是否有办法通过 USB 和交流适配器实现充电器?

谢谢、此致、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!
    BQ21040将是我们距离 MAX1555最近的器件。 它是一款充电电流高达800mA 的非电源路径充电器、尽管它没有 USB 和交流输入。 您还可以查看具有不同封装的 BQ25100。我们具有 USB 和交流输入的另一个器件是 BQ24032A 器件、尽管它具有比 MAX1555和集成 LDO 更高的充电电流。
    您可以使用肖特基二极管实现这一点、但必须考虑压降。