This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:上拉电阻器

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731597/tps3808-pull-up-resistor

器件型号:TPS3808

大家好

如果我们问 TPS3808、您会介意吗?

在数据表 P12上、kΩ 说明"由于复位线路的有限阻抗、上拉电阻器不应小于10k Ω。"
如果上拉电阻器小于10kohm (例如5kohm)、会出现什么问题?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    需要考虑两个因素:

    功能:
    当您减小上拉电阻时、随着上拉电阻器的减小、VOL (故障条件下输出为逻辑低电平时的电压)将会更高。 例如、如果您将上拉电阻器一直降低到1欧姆、即使输出预计为0V、VOL 也将接近上拉电压。

    器件损坏:
    当您减小上拉电阻器时、流经/RESET 引脚的电流在逻辑低电平条件下增大。 该器件的内部 MOSFET 只能处理5mA 电流、因此上拉电阻器需要足够大、以使/RESET 电流保持在5mA 的绝对最大值以下、从而防止器件损坏。

    /RESET 电流计算如下:

    I_RESET =(上拉电压- VOL)/上拉电阻器

    如果您有任何疑问或有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael