This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:防止锂离子电池深度放电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, LMS33460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743886/bq24074-preventing-deep-discharge-of-li-ion-battery

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件:BQ24075LMS33460

BQ2407x 系列中的 TI 电源管理器件是否具有限制锂离子电池放电的任何规定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Philip、
    BQ2407x 器件没有针对电池深度放电的任何保护。 某些电池组配有保护开关、当电池达到特定水平时、这些开关会关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Raheem。
    我已决定将 BQ24075与连接到电池和 SYSOFF 端子的 NCP301HSN30T1G 电压监控器搭配使用。 我认为这将防止电池放电低于3.0V、以保护锂离子电池。 您以前看过这种情况吗?
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philip、
    我之前看过将监控器与电池充电器一起用于多种应用、我认为这应该起作用。 请查看 LMS33460 3V 欠压检测器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    NCP301HSN30T1G 具有一个开漏高电平有效输出、这是此功能的必备条件。 我没有看到任何能够正常工作的 TI 器件。
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该电路解决了锂离子电池过度放电的问题。  有什么想法吗?

    Phil

    e2e.ti.com/.../PWR-MGMT-.pdf

    e2e.ti.com/.../Pwr-Mgmt.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2388.PWR-MGMT-.pdfI认为此电路可解决锂离子电池过度放电的问题。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem

    很抱歉我发布了错误的文件、这是我要讨论的解决方案:

    e2e.ti.com/.../1715.Pwr-Mgmt.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、
    我认为这应该起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raheem

    该电路使用馈送 SYSOFF 输入的接线或开漏输出、并且有一些非常关键的器件可供选择、以满足所有电压限制。  感谢您的评估。

    Phil