This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:原理图审阅+有关可变输出电压的问题

Guru**** 2499595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731935/lm5116-schematic-review-questions-on-variable-output-voltage

器件型号:LM5116

大家好、

我的客户正在使用 LM5116设计电源。 您能回答以下问题吗? 请离线联系我、我可以发送原理图。

"我正在尝试使用 LM5116 (具有12v 评估板) 来设计满足以下规格的电源。

VIN = 54V-60V

VOUT = 12V-52v

Iout = 5A

我已修改评估板以在36V 下工作、但我必须使用不同于所需 XL 计算器的 Rramp 电阻器

以防止次谐波振荡。 该计算器的 Vout 具有相当多的 Rramp 电阻器、范围从12到52。

您是否认为可以找到一个适用于所有电压的值? 那么宽的输出范围是否存在任何不稳定问题?"

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请使用52V 或更高的输出电压进行仔细检查、
    您可能需要检查是否在高占空比条件下不会出现次谐波振荡。
    这就是为什么斜坡电阻器可能会发生很大变化的原因。

    第一遍可能是使用相同的 Rramp 值在 TINA SPICE 中进行仿真?
    如果您有原理图、也许我可以尝试 simplis 仿真

    谢谢
    -Arief