This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SoC 显示 isn#39;t 校正

Guru**** 2500065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729900/bq34z100-g1-the-soc-display-isn-t-correct

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的所有人:

   我使用 BQ34Z100-G1来测量电池组 容量、 我已将.srec 文件编程到 BQ34Z100-G1中、 但 SOC 指示灯不稳定、  在加载条件下可能会指示70%下降到20%。

如果关闭系统,10分钟后 SOC 指示灯正常 显示70% ,什么原因会导致问题 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的负载是什么? 它可能取决于您为监测计使用的负载选择? 如果负载较大、负载选择为2或3、您可以看到这种下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:

    负载是电机驱动器,如果我关闭系统,10分钟后 SOC 可以恢复正常70%。 客户体验不好。 您能不能?解决这个问题~谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否完成了学习周期? 要使用此监测计、您需要对其进行正确编程、识别电池化学成分、执行学习周期、然后针对您的负载分布进行定制。 否则、跳转或跳转是不可避免的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RM189.20.pdfDear电池:

      我 完成 了学习 周期、 chem id 是正确的。  我对 srec.file 进行编程、 这一切都在过程中、请参阅附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    该文档仅显示您在刷写固件并启用固件后对其进行了校准。 它不会显示您已对正确的化学 ID 进行编程的任何位置。 如果没有正确的化学 ID、您的 DOD 将关闭、可能会导致您出错。 要执行化学 ID 匹配、请参阅 http://www.ti.com/tool/GPCCHEM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的电池:

    我在上一个流程中设置了正确的化学 ID、请忽略它。 附件是程序和校准程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill 先生:
    我对您的上一篇帖子感到困惑。 此问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您附加校准程序、了解有关您的电池组所采取步骤的更多详细信息。

    如果此问题未得到解决、并且您仍有 SOC 问题、请在 SOC 事件发生前附上系统原理图、gg.csv 文件和 SREC 文件、bqStudio 的日志文件、该文件每隔1秒启用事件的所有列、 以及 SOC 事件发生后的 gg.csv 和 SREC 文件。 有关电池单元和应用程序加载的更多信息也会有所帮助。

    此致、
    Bryan Kahler