This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:用于输出的并联铝和陶瓷电容器

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747549/lm2937-aluminum-and-ceramic-capacitor-in-parallel-for-output

器件型号:LM2937

数据表建议将钽电容器与铝电容器并联用于输出。  

您是否可以改用陶瓷电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    是的、由于陶瓷电容器具有大约几十毫欧的 ESR、因此 LM2937将与至少10uF 的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定。 这将使稳压器在满负载电流范围内完全处于图19所示的稳定区域内。

    TI 建议使用 X5R 或 X7R 陶瓷电容器、因为它们的电容和 ESR 随温度的变化都很小。

    谢谢、

    Gerard