This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:主机侧锂亚硫酰电池电量监测

Guru**** 2499605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729235/bq35100-host-side-lithium-thionyl-battery-gauging

器件型号:BQ35100

您好!

我们有一个2节串联锂亚硫酰电池和一些电池保护电路。 这包括一个保险丝和一些二极管。

在我们的应用中、BQ35100只能与微控制器一起安装在主机侧。 在 EOS 模式下、额外的保护电路是否会对 BQ35100产生强烈影响?

BQ35100是否是最适合此应用的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    保险丝会增加额外的几欧姆电阻、并且有许多二极管串联、有些与电池并联。 我想这会影响 BQ35100测量电池内部电阻的能力吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在什么模式下操作器件? 如果在 EOS 中、我不认为这些额外的电阻会产生很大的影响、因为监测计使用不断变化的电阻斜率来确定电池的 EOS、而不是确切的电池内部电阻。 此外、对于累加器模式、内部电阻没有噪声、只有 SOH 模式可能会导致一些问题
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我们更愿意在 EOS 模式下使用器件。 您认为额外的电阻不应产生重大影响。 还将有3个串联的 NExperia PMEG3050二极管。 它们将导致压降、压降将根据电流消耗而变化。

    在 EOS 模式下、串联二极管是否会影响器件?

    此外、我们能否使用外部2.5V 为 REGOUT 供电并使 Regin 保持悬空?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    3个 Nexperia 二极管似乎会导致接近1伏的压降。 这将影响 EOS 计算、但我不确定其值。

    Regin 不应保持悬空、它连接到电池。 如果 REGOUT 通电、而不是 Regin、我们的 EVM 将无法启动。

    我建议订购 bq35100 EVM、也许可以测试 EOS 计算精度的压降。

    谢谢