This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通常在 powerFET 上

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747550/normally-on-powerfet

我需要一个常开电源开关。 高电压(200V)和电流(并联器件总共50A)以及低导通电阻是主要要求。 似乎只有 IXYS 会产生任何耗尽模式功率 MOSFET、而且价格非常昂贵。 我知道 GaN 器件本质上是正常运行的、但 TI 和其他公司的 GaN 器件似乎在其所有器件上使用共源共栅 FET、以使其作为正常关闭的器件运行、从而用于典型的电源开关电路。 但是、数据表并未明确指出这一点、搜索工具也不是、我已经厌倦了寻找。 TI 是否有任何符合此要求的器件或有任何计划? 或者、您是否了解除 IXYS 以外的其他任何人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    感谢您的关注。  

    TI GaN 是一款耗尽模式器件、但不能以共源共栅方式工作。 我们有一个内部降压/升压转换器来生成负电压、该电压直接驱动 GaN 器件而无需切换 Si 器件。 目前、没有计划单独发布常开耗尽模式器件。 整个器件将是一个功率级、其运行方式类似于正常关闭。  

    谢谢、此致、