This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3200:lm3200不为我提供1mil 的增益

Guru**** 2499775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729066/lm3200-lm3200-is-not-giving-me-gain-1-mili-volt

器件型号:LM3200

lm3200不提供 1毫伏的增益。 信号从 ECG 传感器传输 ,我该怎么办? 这是我 的最后一年项目的一部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kashif、

    我不确定我是否理解您的问题。 1 mV 信号到底是什么? 您是否尝试从器件输出该值?

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kashif、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何疑问、请随时发布另一个主题。

    谢谢、
    Aaron