This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:BQ27510-G3:错误读取 comp reaming cap、full charge 和 SOC

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746437/bq27510-g3-bq27510-g3-wrong-reading-of-comp-reaming-cap-full-charge-cap-and-soc

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQ24105

我的主板是服务器上使用的附加卡、包括一节电池。 有充电器(BQ24105)、升压和电量监测计(BQ27510-G3)。 在储备此电路板之前、电池的读数正常。 但是 ,大约一周库存后,COMP reaming CAP、Full Charge Cap 和 SOC 的读数将会出错。 错误的诊断日志如下所示:

PP0:~console->FG:device_type:     0x0510

PP0:~console->FG:firmware_version:     0x0400

PP0:~console->FG:hardware_version:     0x00b9

PP0:~console->FG:化学 ID:     0x2080

PP0:~console->FG:数据闪存版本:     0x0002

PP0:~console->FG:AtRateTimeToEmpty:     65535

PP0:~console->FG:电池温度:     21.400000

PP0:~console->FG:电池电压:     3907

PP0:~console->FG:CHARGE_overtemp:     0

PP0:~console->FG:Discharge overtemp:     0

PP0:~console->FG:Charge 被禁止:     0

PP0:~console->FG:CHARGE_Suspended:     0

PP0:~console->FG:Full_Charged:     0

PP0:~console->FG:Waiting for _id:     0

PP0:~console->FG:bat_detected:     1.

PP0:~console->FG:Nominal _ Available _CAP:     1829

PP0:~console->FG:full_available _cap:     2642

PP0:~console->FG:COMP_LEASE_CAP:     2687

PP0:~console->FG:full_charge:     2777 (它不是3100mAh、因为电池的 SoC 不够高。 随着 SoC 的增加、它将增加到3100mAh、而 SoC 大约为100%。)

PP0:~console->FG:IS 放电:     0

PP0:~console->FG:Time_TO_EMPTY:     0

PP0:~console->FG:IS 充电:     0

PP0:~console->FG:Time_TO_FULL:     0

PP0:~console->FG:chargePercent:     97

在 该板中、电量监测计的固件从1.0更改为2.0。 已附上这两个公谊会。

e2e.ti.com/.../FW2.0-and-FW1.0.zip

我的问题如下:

  • ‘剩余电量’、‘完全充电电量’和‘标称可用电量’与‘完全可用电量’之间的计算方法有何差异? 为什么这两个读数不同、一个是正确的、另一个是错误的?

  • 加载黄金映像后、电量监测计工作时 Ra 表是否会更新或更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../process-version-2.0.zipUpdating新信息!

       我检查并发现在2.0版的学习周期过程中存在异常现象。 更新状态直接变为2、而不是依次变为1和2。 观察数据和数据闪存数据已附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是一种异常现象。 如果您的更新状态为02、则表示学习成功
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但标称可用电容器、完全可用电容器与剩余电容器和充满电的电容器确实存在挖掘差异。 我认为这不是正常现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../calypsoAIC-battery-soc-wrong-test.zipI发现版本1.0的电路板固件也会出现类似问题。 但铰接电容器和全充电电容器比标称可用电容器和完全可用电容器更小、而不是更大。

    日志已附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这一对话已经通过电子邮件离线处理。 标称值基于 c/20负载而不是实际负载。 它们将始终大于 rem CAP 和 FCC。 您不会对任何内容使用标称值。 请查看监测计的 TRM 以了解更多详细信息、我们只需保持一条开放的通信线路即可避免混淆。 首选项将通过 Penn 已经在处理的电子邮件发送。 如果您需要与他进行副本直接联系、请他这样做。

    谢谢
    Onyx