This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:数据表中的辐射 EMI 测试

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731929/lmz21701-radiated-emi-test-in-the-datasheet

器件型号:LMZ21701

您好!

我将查看数据表第8页的图10、即辐射 EMI 扫描。  
我想知道测试设置-即布线、它是一个具有接地层的2层 PCB 吗?

此外,如果我需要在700-900MHz 范围内将辐射 EMI 降低20dB (我需要< 10dBuV/m),我该怎么做?

现在、我可以通过在开关节点上添加 RC 缓冲器或添加一个与自举(高侧驱动器)电容器串联的小电阻器来满足 EMI 要求、从而减缓上部 FET 的导通速度。   

LMZ21071可节省 PCB 引脚面积、因此极具吸引力。

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    为了更好地了解器件、我建议查看 EVM 的用户指南。 这样、您就可以了解使用了哪些组件以及 PCB 的布局。 EVM 由4层 PCB 制成、中间层1和底层为接地层。 在对电路板进行布局时、我建议将信号"夹在"两个接地层之间、就像您在中间层2中看到的那样。 这将极大地帮助降低 EMI。  

    此外、如需了解更多 EMI 滤波、您可能对本 应用手册感兴趣。 使用输入 π 型滤波器可以极大地帮助降低传导和辐射 EMI。  

    此致、

    Jimmy