This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25060:BQ25060技术规格检查

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747515/bq25060-bq25060-specification-check

器件型号:BQ25060

您好、先生、

如果 EN 引脚接地、则连接到 ISET 的电阻器将控制输入电流。

如果我将输入电流设置为177mA、 VIN 已连接到 USB。

当输出电流大约为550mA 时、充电器 IC 将更改为补充模式、并且外部 PMOS 将打开? 它将同时通过输入电流和电池提供输出电流、对吧?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    是的、这是正确的、但进入补充模式的决定取决于输出电压的下降。