This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747332/question-of-lmzm23600

主题中讨论的其他器件:LMZM23600LMZM23601

我们有关于 LMZM23600和 LMZM23601的问题。

VIN=24V

VOUT=5V

请告诉我们从输入电压应用到5V 输出稳定的时间。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San、

    我认为图39 启动波形提供了一些有关这一点的见解。

    在此波形中、您将看到、从 Enable high (启用高电平)到 PGOOD high (PGOOD 高电平)大约需要6ms (2ms/div * 3)。