This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:http://www.ti.com/tool/TPS23753AEVM-235?keyMatch=TPS23753Aevm&tisearch=Search-EN-Everything,TPS23753AEVM-235文件图3,为什么它具有浪涌波?

Guru**** 2499775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728107/tps23753a-http-www-ti-com-tool-tps23753aevm-235-keymatch-tps23753aevm-tisearch-search-en-everything-tps23753aevm-235-files-figure-3-why-it-is-have-rush-wave

器件型号:TPS23753A

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aladdin、

    上面圈出的骤降是次级侧导通时的电压基准及其相关软启动电路的函数。 对于5V、这通常适用于大多数应用。

    但是、您可以尝试通过 R18和 C26来改变软启动时间、以优化更理想的输出启动波形。 我建议缩短软启动时间。 代价是、如果过低、您可能会看到一些过冲。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我们尝试对 R18和 C26进行微调、无论增大还是减小、但我们看不到平滑波形有任何改善。

    你有其他想法吗?

    e2e.ti.com/.../TPS23753A-soft-start-fine-tune-on-evm.xlsx

    BR、

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    如离线讨论的那样、您可能可以使用环路、但不建议这样做、因为它会影响瞬态响应。 可能可以使用具有可调软启动功能的其他 PD 控制器。

    此致、
    达尔文