This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34202:PWRGD 电气特性

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747219/lmz34202-pwrgd-electrical-characteristics

器件型号:LMZ34202

使用 PWRGD 引脚打开 LED。  计划将 PWRGD_PU 拉至 VOUT、并将 LED 和串联电阻器从 VOUT 拉至 PWRGD。  我找不到 PWRGD 的电流限制。  我想确保它可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    PWRGD 引脚的灌电流能力约为1mA。 遗憾的是、该电流不足以让您实现设计。 或者、我建议添加一个外部 FET、因为5mA+ 这样、您就不限于内部开关的1mA 下拉限制。 在该电路中、如果 PWRGD 为高电平且 Vout 处于调节范围内、LED 将亮起。

    此致、

    Jimmy