This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481反激式的启动电路和 VDS 尖峰

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747480/lm3481-start-up-circuit-and-vds-spike-of-lm3481-flyback

器件型号:LM3481

大家好、

我的客户使用 LM3481作为反激式控制器、请遵循应用手册 SNVA761。

我们需要在下面两件事。

1.电路如何工作?

2.当我们测试电路板时、我们发现在下面的启动过程中 SW 尖峰更大。 您是否知道原因以及 如何改进它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    该电路是反激式转换器的启动网络。 最初、C17为0V、因此电流应首先流经 R11和 D5流入 C17、从而防止启动浪涌电流。 最终、当 C17被充电时、反激式转换器应该运行在稳定状态。 当转换器关闭时、C17应通过 D4放电至接地。

    我认为可以通过在环路2的节点上添加一个50kOhm 上拉电阻器来实现改进。

    我将尝试查看反激式 EVM、看看这是否有帮助。

    谢谢、
    Richard