This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:采用 Webench 斜坡的 LM3478 SEPIC 设计、未指定 cramp

Guru**** 2499375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731925/webench-tools-lm3478-lm3478-sepic-design-in-webench-rramp-cramp-not-specified

器件型号:LM3478

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

的客户 e2e.ti.com/.../LM3478_5F00_SEPIC.pdfOne 在 Webench 上运行了 LM3478 SEPIC 设计、并注意到一些奇怪的现象。

第1个 odity:未指定 cram 和 Rramp。

第二奇怪:RBP (在 VIN 节点上挂起)未在一端连接 我认为它应该连接到电源。

您可能想知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我不知道为什么它被标记为 cramp 和 Ramp。 它们是针对电流感应的 RC 滤波器、其名称具有误导性。 总之、它们通常为1k/100pF 或100 Ω/1000pF。

    对于 RBP、是的、它应该连接到输入电源轨。 当 webench 导出设计时、这肯定是个问题。

    无论如何、我会通知 webench 小组。

    谢谢、
    Youhao