This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2377-1:模式 A 和模式 B

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2377-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730251/tps2377-1-mode-a-and-mode-b

器件型号:TPS2377-1

尊敬的先生/女士:

我需要 为12W 应用设计 PoE PD 模块。 我使用 TPS2377-1进行了设计。

我对 PoE 通信中的模式 A 和模式 B 类型传输有疑问。

如何使电路 与备选 A 和备选 B 兼容?

我知道模式 B 广泛用于小型应用。 但我们的客户 要求电源模块与这两种模式(A/B)兼容

此外、我还需要有关"如何为 不同类型 的 PoE PD 应用选择合适的中心抽头变压器"的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    我再次重申并回答了您的以下问题。

    1.如何使我的设计与 Alt-A & Alt-B 兼容?
    为此、您可以使用为 Alt-B 对添加一个额外的桥式整流器、并将桥式整流器的输出与用于 Alt-A 对的桥式整流器的输出并联。

    2.如何为 PoE 选择中间抽头的变压器?
    遗憾的是、我们没有此文档、但请与您的磁性元件制造商联系。 他们应该更有帮助。

    谢谢、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vignesh、

    我们认为这已经解决了您的问题。 如果没有、请跟进其他问题/疑虑。 如果是、请单击"已解决"、以便我们知道(和其他读者可以知道)这对我们有所帮助。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、