This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器解决方案

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746852/battery-charger-solution

主题中讨论的其他器件:BQ24100

你好

     以下是客户充电器规格。 应用是 移动电源。 充电器芯片将位于蓄电池的 PCM 上。 是否有适合满足 以下具体要求的解决方案? 谢谢你。  

充电器 IC (独立/4.2V/2A/开关/线性)?

电池组应具有1个双色 LED (红色/绿色) 以显示状态:  

充电(绿色闪烁)、

已完成/已满(稳定绿色)、

故障(红色常亮)。

没有充电电源时没有指示灯。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    所需的最大输入电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem

    电池输入电压最大为16V 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    请看一下 BQ24100。 它是一款具有2A 充电电流和16V 最大输入电压以及2个 STAT 引脚的独立开关充电器。