This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28700:如何更改 TINA sranformer 宏模型参数?

Guru**** 2499785 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728031/tina-spice-ucc28700-how-to-change-tina-sranformer-macro-model-parameters

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

请告诉我如何在下面更改变压器宏模型的电感、匝数比和耦合系数?  此 Maro 包含在 UCC28700 TINA 瞬态参考设计中。

Rpri 1 100 0.9781220193598363
Lpri 200 100 0.001321786512648429 ;反激极性
*泄漏2 200泄漏
泄漏2 200 2.6435730252968582E-5;默认值为0.5u
RP 100 200 1MEG
E1 5 4 100 200 0.06650566941271253
F1 100 200 VM1 0.06650566941271253
RS1 6 3 0.026764666262544586;默认值为1U
VM1 5 6 0

E2 20 11 200 100 0.268
*E2 20 11 200 100 0.30402591731525735
*F2 200 100 VM2 0.268
F2 200 100 VM2 0.30402591731525735
RS2 21 10 512.0000000000001;默认值为1U
VM2 20 21 0

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuro、

    我正在研究这个问题、并将有来自 Spice 建模团队的人员来为您提供支持。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuro、

    我要求在这个变压器上工作的建模人员向您提供解释、您应该很快在您的邮箱中得到他的回复。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Ashis 正在与 Tetsuro 离线进行合作、我将关闭此调查。

    此致、

    Arash