This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:TPS55010未输出

Guru**** 2505755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744088/tps55010-tps55010-not-output

器件型号:TPS55010

您好!

客户使用 TPS55010进行5V 至5V 转换、发现某些电路板不输出、而某些电路板正常。

检查 SS 引脚、电压约为0V、EN 引脚电压为2.5V、FAULT 引脚为5V、我不知道为什么 SS 引脚为0v?

我还想知道 TPS55010的工作顺序。 第一个是充电 SS 电容器和器件启动工作、对吧?

请转发您的回复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    对于未启动的器件、最好也检查 RT/CLK 电压、BOOT-PH 电压和 COMP 电压。 RT/CLK 引脚电压应高达~0.5V 以设置 FSW、而 BOOT-PH 电压应高达~VIN、以为 HS FET 提供栅极驱动。 COMP 电压可能会提供 TPS55010目前尝试的线索。

    不建议在器件切换时探测 RT/CLK 引脚。 探测 RT/CLK 引脚会在 RT/CLK 引脚上产生大量噪声、从而导致不稳定的开关行为。

    您能否分享此电路板的原理图?

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的快速回复。

    昨天,我使用 示波器探头 检查设备工作时的 RT/CLK,部件烧坏了......

    我还检查引导- PH 电压、它大约为0V、COMP 电压也为0V。 我还检查变压器的初级电压、它是0V、但它应该是2.1V。

    我将检查 RT/CLK 电压并为您提供反馈。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    根据您测量的这些电压、似乎部件未正常启用。 您是否检查过导致某些引脚开路或短路的任何组装问题?

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有发现任何短路或开路问题、但这可能是一个问题、因为某些电路板可以正常工作。

    我将仔细检查它。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是客户表示 TPS55010在工作时经常烧坏。 你有意见吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您能否分享此设计的原理图和布局? 我需要对此进行审查、以帮助弄清他们看到 TPS55010损坏的原因。

    谢谢、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不想在此处共享客户的设计文件、请随时通过电子邮件与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨论已移至电子邮件、因此我将此标记为已解决、现在关闭此 E2E 帖子。