This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:器件仅半响应

Guru**** 2499775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731526/tps23861-device-is-only-semi-responsive

器件型号:TPS23861

团队、

我有一位客户在使用 TPS23861、遇到了以下问题:他们可以在广播(0x30)上看到器件、如果他们用地址写入0xAA、则会执行命令(IT ACK)。 不过,除此之外,它似乎没有做任何事情。 它们不会看到 AOUT 变为低电平以在从器件地址中进行编程。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向 Carolus 致意、感谢您的本地支持。

    Penny Xu 是我们的 PSE 应用工程师、今天她正从商务旅行回来。 她被分配了此主题、并将帮助您在她返回后解决问题。 明天找她的帖子(9/27)。

    目前、我建议您检查客户的启动顺序、尤其是确保客户在使用此器件时已阅读有关该主题的应用手册。 我建议使用两个文档: www.ti.com/.../slva723www.ti.com/.../slua788 。 虽然不当启动可能不是根本原因、但最好在 Penny 返回去提供更深入的帮助时将其消除。 已知错误的启动序列会损坏 TPS23861中的一些寄存器...这可能会导致各种奇怪的系统行为...这就是我寻求将其作为潜在的问题原因加以消除的原因。

    我还将通过 TI 电子邮件向您发送有关此现象的.ppt 文档、以便您更好地了解需要查找的内容。

    很高兴再次听到您的声音、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的回应! 我将回顾通电序列、并期待明天跟进 Penny。